This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们正在寻找与 AI 兼容的 DSP、我想知道哪款处理器最适合?
我们希望此处理器能够为频谱上的人创建某种类型的听力设备、包括麦克风、扬声器、 以及一个 AI 模型、该模型收集信息以确定环境是否过度刺激、具体取决于该人目前所经历的情况。
您好、Lama、
请查看我们的 C55x 系列 MCU。 TMS320C5535数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
这些应该对您有所帮助。
谢谢、
G Kowshik
您好、Lama、
请联系您所在地区的销售办事处。 您可以在此处找到详细信息 、客户支持销售联系人(TI.com)。 他们将根据数量更新可用性、交货周期和定价。
谢谢
好的、我将深入探讨这一点、谢谢您
推荐任何具有真正良好性能方面的产品?
您好、Lama、
[引用 userid="550957" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190800/dsp-microcontroller-for-audio-processing/4490353 #4490353"]非常好的性能方面请详细说明良好的性能对您意味着什么:)。 我们提供了一些高性能 MCU、它们具有可在450MHz 下运行的专用 C66x DSP 内核、可轻松执行您提到的所有任务。
请查看 AM2732 MCU 系列 AM2732数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
我正在考虑购买此 DSP TMS320C5535AZAYA05、我想知道我还需要其他哪些产品才能使其正常工作?
您好、Lama、
如果您计划购买此评估套件 TMDX5535EZDSP 评估板| TI.com、则无需任何其他调试器来对其进行调试、因为此评估板附带板载嵌入式调试器 XDS100、因此您可以将其直接连接到 CCS Studio 并开始播放。
谢谢
G Kowshik
因此、为了澄清这一问题、该套件还包含 DSP、基于我之前提到的正确说明、因此无需购买单独的 DSP?
是的、Lama、没错。 此评估板附带 DSP 芯片、可供您执行测试。
谢谢