This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于音频处理的 DSP 微控制器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190800/dsp-microcontroller-for-audio-processing

主题中讨论的其他器件:AM2732TMDX5535EZDSPTMDSEMU200-U

大家好、我们正在寻找与 AI 兼容的 DSP、我想知道哪款处理器最适合?

我们希望拥有一个小型便携式处理器、能够根据用户环境(如音频、心率、温度等)进行实时计算、 并尝试将其包含在小型可穿戴设备中、比如耳塞式耳机或人工耳蜗

我们希望此处理器能够为频谱上的人创建某种类型的听力设备、包括麦克风、扬声器、 以及一个 AI 模型、该模型收集信息以确定环境是否过度刺激、具体取决于该人目前所经历的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lama、

    请查看我们的 C55x 系列 MCU。  TMS320C5535数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    这些应该对您有所帮助。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够通过任何机会判断哪些器件有库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lama、

    请联系您所在地区的销售办事处。 您可以在此处找到详细信息 、客户支持销售联系人(TI.com)。 他们将根据数量更新可用性、交货周期和定价。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将深入探讨这一点、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐任何具有真正良好性能方面的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lama、

    [引用 userid="550957" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190800/dsp-microcontroller-for-audio-processing/4490353 #4490353"]非常好的性能方面

    请详细说明良好的性能对您意味着什么:)。 我们提供了一些高性能 MCU、它们具有可在450MHz 下运行的专用 C66x DSP 内核、可轻松执行您提到的所有任务。  

    请查看 AM2732 MCU 系列 AM2732数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑购买此 DSP TMS320C5535AZAYA05、我想知道我还需要其他哪些产品才能使其正常工作?  

    我需要这两款产品吗? TMDX5535EZDSP—C5535/C5545 eZdsp USB 记忆棒开发套件和 TMDSEMU200-U—XDS200 USB 调试探针
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lama、

    如果您计划购买此评估套件 TMDX5535EZDSP 评估板| TI.com、则无需任何其他调试器来对其进行调试、因为此评估板附带板载嵌入式调试器 XDS100、因此您可以将其直接连接到 CCS Studio 并开始播放。

    谢谢
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了澄清这一问题、该套件还包含 DSP、基于我之前提到的正确说明、因此无需购买单独的 DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Lama、没错。 此评估板附带 DSP 芯片、可供您执行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!