This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SBL 调试不起作用

Guru**** 2049780 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190596/am2634-sbl-debugging-is-not-working

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:LP-AM263

各位专家,您好

据我所知、SBL 是一个应用程序、与任何其他应用程序一样。 但是、JTAG 调试对我来说不起作用。

我使用 LP-AM263并已通过 CCS 导入 SBL_QSPI_am263x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang。 处理器复位并加载程序后、处理器立即变为"正在运行"。 在窗口中显示"no debug information available、or outside of program code (没有可用的调试信息、或程序代码之外)"。

我的错误在哪里? 有人可以提供帮助吗?

此致

Dominik