This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RAM 跟踪端口(RTP)模块的安全特性

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190359/tms570lc4357-safety-features-of-the-ram-trace-port-rtp-module

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我对 RAM 跟踪端口(RTP)模块的安全特性有疑问。

RTP 模块可针对 GIO 进行配置。
其他可配置为 GIO 的模块、例如 DCAN 模块、也具有某种形式的回送测试模式。

但是、RTP 模块似乎没有回送模式。
您能确认 RTP 模块没有环回模式吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    [引用 userid="479197" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190359/tms570lc4357-safety-features-of-the-ram-trace-port-rtp-module "]您能否确认 RTP 模块没有环回模式?[/quot]

    不、它没有 回送模式。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jagadish、

    感谢你的答复。

    此致、

    Andrew