请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我对 RAM 跟踪端口(RTP)模块的安全特性有疑问。
RTP 模块可针对 GIO 进行配置。
其他可配置为 GIO 的模块、例如 DCAN 模块、也具有某种形式的回送测试模式。
但是、RTP 模块似乎没有回送模式。
您能确认 RTP 模块没有环回模式吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 RAM 跟踪端口(RTP)模块的安全特性有疑问。
RTP 模块可针对 GIO 进行配置。
其他可配置为 GIO 的模块、例如 DCAN 模块、也具有某种形式的回送测试模式。
但是、RTP 模块似乎没有回送模式。
您能确认 RTP 模块没有环回模式吗?
谢谢你。
尊敬的 Andrew:
[引用 userid="479197" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190359/tms570lc4357-safety-features-of-the-ram-trace-port-rtp-module "]您能否确认 RTP 模块没有环回模式?[/quot]不、它没有 回送模式。
--
谢谢、此致、
Jagadish。