This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:用于 Hercules 的以太网 TCP/IP 堆栈

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683995/rm48l950-ethernet-tcp-ip-stacks-for-hercules

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、Hercules 团队、

我正在为 TMS570/RM4x 器件寻找 TCP/IP 堆栈。   在本 TI 网站上:

http://www.ti.com/microcontrollers/hercules-safety-mcus/tools-software.html

它说:

"连接和中间件

轻量级 IP TCP/IP 堆栈示例 在此示例中、开源 lwIP 1.3.2 TCP/IP 堆栈已被移植到 HALCoGen 以太网 MAC 驱动程序中、该驱动程序利用了全功能的 Hercules MCU 以太网接口。 该集成应用演示的是 Hercules 安全 MCU 上的网络服务器应用。"

问题:lwIP 栈和示例在哪里?  没有链接。

----------

[备注、10:04AM EDT 2018Apr25、Alter]:我找到了 lwIP 示例。  Halcogen 内部有一个指向它的链接。  它位于此处:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration

----------

还列出了许多第三方以太网堆栈、例如来自 Wittenstein 和 Micrium 的堆栈。  之前在这个网页上、它说"所有 Hercules 软件都是免专利费的、并且获得许可以支持轻松应用于客户项目。"

问题:第三方软件是否真的是免费的、或者是否有一次性购买或类似的东西(如果没有专利费)?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最新的演示项目支持 LWIP 1.4.1。 下面是下载演示项目的链接:

    下载

    演示版本00.02.00:

    lwIP_Demo_v02

    版本00.03.00 (支持 TMS570LC43xx 和 RM57x 器件):

    lwIP_Demo_v03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、

    感谢你的答复。 对第三方 TCP/IP 堆栈有什么想法? 他们是否需要付费? 我假设是这样、但网站显示"免版税"、您似乎可以下载它们。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    lwIP 可通过 BSD 许可证免费获取。