This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:该微控制器处理多主器件案例的效果如何?

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681103/tm4c123ae6pm-how-well-does-this-microcontroller-handle-the-multi-master-case

器件型号:TM4C123AE6PM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50TM4C123

您好!

我目前有一位客户遇到此问题:

"

我们将为系统提供 TI 微控制器 TM4C123AE6PMI7R。 其中一种用途是将其 I2C 总线连接到 TI 智能电池(bq40z50)和 TI 智能电池充电器(BQ24725ARGRT)。 我们有时会报告损坏的电池数据、特别是电流。 我们不确定这是在放电周期还是充电周期中发生。 我们通过 CAN 接口与微控制器通信。

"

该微控制器处理多主器件箱的效果如何?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总的来说、非常好。 但是、勘误文档中描述的毛刺脉冲滤波器存在问题:
    www.ti.com/.../spmz849f.pdf
    我怀疑干扰滤波器是问题所在、但它可能是相关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Louie">我们有时会报告损坏的电池数据、特别是电流。  我们不确定 这是在放电周期还是充电周期中发生

    没有提及: "如何及何时"报告了此类"损坏数据"!     这可能证明是有深刻见解的--难道不是吗?

    看来、 "此类数据报告"  具有"很可能知道"的可能性、 即"充电或放电"是否"正在进行中"。    

    难道不会 通过添加 "充电与放电状态"来增强"电池数据报告"?   (即使 "bq"器件 都不提供此类数据、也是如此!   您的123应该能够 "填补这个空白!")

    是不是我…… 或者(以某种方式)"多主控"问题-是否(赦免)"不够详细?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 和 CB1_modile 大家好、

    感谢您的回答、我将把这一信息传递给我的客户。
    很抱歉、这种说法有多模糊、我正在探究更多信息。
    我只是想开始谈话、或者如果有人遇到类似的问题。

    谢谢、
    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赦免-但是否可以假定(部分)代表您提供的详细信息(超出 Bob)也可能获得此类通过? (您的回答针对(仅限) Bob。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    客户目前正在查看故障滤波器手册。
    谢谢!

    您好 CB1_MOBILE、
    要解决您在第一篇帖子中指出的许多问题、请执行以下操作:
    "具体而言、我们偶尔会看到运行状态读数、表示在我们执行学习周期时放电 FET 已关闭。 这没有明显的原因、因为我们的排放不低于70%。 我们确实禁止充电器允许休息时间,直到设置了休息标志,但我不明白为什么这会导致这种情况发生。”
    我仍在等待回应,然后继续作出回应,对任何误解表示歉意。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Louie、还感谢您对之前的回答"添加我"。
    Fire/I 拥有丰富的锂离子电池设计实施/充电器经验-因此应能够提供(部分)见解。

    如果放电 FET 由两个"bq"器件控制-我建议您使用"空闲"MCU GPIO 监视 FET 的栅极驱动-如果问题发生在放电周期内、您将以这种方式知道。   (我们的一些设计采用了"多个"放电 FET、可实现"可变"放电率/电平。   (ORing 栅极驱动信号-让我们"知道"-"放电"是"命令的"-并且"正在进行"。)   

    同样的技术-切换到"充电开启"-揭示了另一种情况。  

    假设您/客户"仅"使用四个"领导者"中的一个单元、即(较小)来源的单元、证明"成本较低"、也许是出于(非常)好的理由...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE、

    遗憾的是、我的客户无法在最终重现此问题、这些问题是从发送到现场的系统报告的。 他们关心的问题不是它是否正在放电。 我们不是不从电池组中读取任何数据,而是运行状态报告放电 FET 处于非活动状态。 或至少微控制器读取并通过 CAN 传递到我们的服务处理器的运行状态、从而确定放电 FET 是否关闭。
    遗憾的是、此时、我将向您和您的团队寻求有关此问题的指导。 我认为他更关注这种情况的发生原因,如果这种装置可能成为罪魁祸首,他仍在缩小。 但是,如果没有办法始终重复这一问题,我对我们今后的步骤犹豫不决。

    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该知道、我的小型技术公司不是 TI 的一部分 作为"外人"、我们很感兴趣、并努力提供帮助、并享受合理的成长和成功。

    在您描述的条件下-问题(可能)或不相关-与 CAN 总线相关-使用"冗余"信令(即使是临时的)通常"加快、简化和增强"源问题发现和纠正... (即、假设 MCU 执行关键测量-这些测量通过 CAN 总线进行传输 如果总线证明"可疑"-冗余连接-来自"受监控的关键点"-并行连接- CAN 主设备-和"辅助"MCU -通常能够在这些问题上"投射更亮的光"...

    对于"多主"如何及为什么会被怀疑的问题,仍然"不清楚"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢伊
    是否有此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幸运的是、发布 CB1提供的提示调试方法(谢谢!)后、就没有其他问题了。

    如果我收到更新、我一定会做出响应。

    感谢您的跟进!

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。   我们设计并实施了(多个)尺寸/类型的锂离子电池组(通常使用您较新的 BQ 器件)、其中许多适用于各种无绳工具供应商。   (以及多种特殊/独特的应用 程序(即割草机(56V)和种植)  可防止(不需要的)早周六(或周日)割草唤醒。

    简单的 TM4C123'可用作非常好的"多节"锂离子电池监控器、能够记录电池电压、同时实现强大的充电/放电(尤其是在开发期间)诊断。   (与您的"BQ"系列器件中的多个器件一起工作-如果这些器件确实有用、也与"MAXim"系列器件一起工作...)

    独特-使用我们的高对比度显示屏之一-我们可以(同时)以多种"串联"电池组布局显示多达20节锂离子电池的电池电压和充电/放电率...   设备可以"坐下并监控"-同时进行数据记录-并根据多个"客户-用户问题!"发出警报   (故障源以及日期/时间和电池电压以及负载均已记录!)