主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 TM4C123
您好!
我目前有一位客户遇到此问题:
"
我们将为系统提供 TI 微控制器 TM4C123AE6PMI7R。 其中一种用途是将其 I2C 总线连接到 TI 智能电池(bq40z50)和 TI 智能电池充电器(BQ24725ARGRT)。 我们有时会报告损坏的电池数据、特别是电流。 我们不确定这是在放电周期还是充电周期中发生。 我们通过 CAN 接口与微控制器通信。
"
该微控制器处理多主器件箱的效果如何?
谢谢、
Loie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前有一位客户遇到此问题:
"
我们将为系统提供 TI 微控制器 TM4C123AE6PMI7R。 其中一种用途是将其 I2C 总线连接到 TI 智能电池(bq40z50)和 TI 智能电池充电器(BQ24725ARGRT)。 我们有时会报告损坏的电池数据、特别是电流。 我们不确定这是在放电周期还是充电周期中发生。 我们通过 CAN 接口与微控制器通信。
"
该微控制器处理多主器件箱的效果如何?
谢谢、
Loie
[引用 user="Louie">我们有时会报告损坏的电池数据、特别是电流。 我们不确定 这是在放电周期还是充电周期中发生。
没有提及: "如何及何时"报告了此类"损坏数据"! 这可能证明是有深刻见解的--难道不是吗?
看来、 "此类数据报告" 具有"很可能知道"的可能性、 即"充电或放电"是否"正在进行中"。
难道不会 通过添加 "充电与放电状态"来增强"电池数据报告"? (即使 "bq"器件 都不提供此类数据、也是如此! 您的123应该能够 "填补这个空白!")
是不是我…… 或者(以某种方式)"多主控"问题-是否(赦免)"不够详细?"
谢谢您、Louie、还感谢您对之前的回答"添加我"。
Fire/I 拥有丰富的锂离子电池设计实施/充电器经验-因此应能够提供(部分)见解。
如果放电 FET 由两个"bq"器件控制-我建议您使用"空闲"MCU GPIO 监视 FET 的栅极驱动-如果问题发生在放电周期内、您将以这种方式知道。 (我们的一些设计采用了"多个"放电 FET、可实现"可变"放电率/电平。 (ORing 栅极驱动信号-让我们"知道"-"放电"是"命令的"-并且"正在进行"。)
同样的技术-切换到"充电开启"-揭示了另一种情况。
假设您/客户"仅"使用四个"领导者"中的一个单元、即(较小)来源的单元、证明"成本较低"、也许是出于(非常)好的理由...
您应该知道、我的小型技术公司不是 TI 的一部分 作为"外人"、我们很感兴趣、并努力提供帮助、并享受合理的成长和成功。
在您描述的条件下-问题(可能)或不相关-与 CAN 总线相关-使用"冗余"信令(即使是临时的)通常"加快、简化和增强"源问题发现和纠正... (即、假设 MCU 执行关键测量-这些测量通过 CAN 总线进行传输 如果总线证明"可疑"-冗余连接-来自"受监控的关键点"-并行连接- CAN 主设备-和"辅助"MCU -通常能够在这些问题上"投射更亮的光"...
对于"多主"如何及为什么会被怀疑的问题,仍然"不清楚"。
大家好、谢谢。 我们设计并实施了(多个)尺寸/类型的锂离子电池组(通常使用您较新的 BQ 器件)、其中许多适用于各种无绳工具供应商。 (以及多种特殊/独特的应用 程序(即割草机(56V)和种植) 可防止(不需要的)早周六(或周日)割草唤醒。
简单的 TM4C123'可用作非常好的"多节"锂离子电池监控器、能够记录电池电压、同时实现强大的充电/放电(尤其是在开发期间)诊断。 (与您的"BQ"系列器件中的多个器件一起工作-如果这些器件确实有用、也与"MAXim"系列器件一起工作...)
独特-使用我们的高对比度显示屏之一-我们可以(同时)以多种"串联"电池组布局显示多达20节锂离子电池的电池电压和充电/放电率... 设备可以"坐下并监控"-同时进行数据记录-并根据多个"客户-用户问题!"发出警报 (故障源以及日期/时间和电池电压以及负载均已记录!)