请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我的主板是 TM4C1294NCPDT,我使用的是 CCS7.3 tirtos_Tiva_2_16_01_14、BIOS_6_52_00_12 。
我的问题是、我的 ARM 最初运行良好、但如果它在复杂的网络环境中工作一段时间、有时我无法再次 ping 通电路板、但其他任务运行良好。也就是说、ARM 正常、只是网络中断。
那么、我想问 NDK 是否存在任何问题? 如何检测状态、然后复位 ARM?
谢谢!