This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:有时我在工作一段时间后无法 ping 我的 ARM#39的 IP 地址

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684261/rtos-tm4c1294ncpdt-sometimes-i-failed-to-ping-my-arm-s-ip-address-after-working-for-a-while

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的主板是 TM4C1294NCPDT,我使用的是 CCS7.3 tirtos_Tiva_2_16_01_14、BIOS_6_52_00_12 。

我的问题是、我的 ARM 最初运行良好、但如果它在复杂的网络环境中工作一段时间、有时我无法再次 ping 通电路板、但其他任务运行良好。也就是说、ARM 正常、只是网络中断。

那么、我想问 NDK 是否存在任何问题? 如何检测状态、然后复位 ARM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARM 似乎可以发出但无法重新接收数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以赞扬你写得很好、详细的帖子? 非常好!

    我们公司避免使用(任何)"单个供应商"实施、因此我无法提供技术支持、但希望记住您的帖子的清晰度...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,京交,

    您具体使用的是什么 TI 示例? 您是在两个 TM4C 板之间通信、还是与 TM4C 和网络通信? ping 从哪里发出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在与计算机通信,如果我很快地向 ARM 发送几个数据,几分钟后它就会停止。它可以向我的计算机发送数据,但它无法接收我的 ping 数据包或其他 UDP 数据包。 中断是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,京交,

    好的、您具体使用的是什么 TI 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TivaWare_C_Series-2.1.4.178、我从 tcpEcho 示例开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京姚,

     我尝试运行 tpcEcho 示例并对1200字节的设备执行1000次 Ping 操作、但没有发现问题。 也许我可以复制您拥有的相同网络环境。 您所指的是哪种类型的复杂网络环境?