Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好!
我设计了一个采用 tm4c1294微控制器的电路。 所有4个 SSI 接口均已使用
在 SPI 模式下连接到外部外设、其中2位于同一 PCB 上、2位于外部外设上
其他器件位于通过短扁平电缆连接的独立 PCB 上。
我遇到了 GPIO 线路的输出驱动问题。 上升和
下降沿具有这样的斜率、即信号更像正弦信号、而不是数字信号
方波。 其结果当然是与外部外设的通信不可靠
更高的比特率。
我在连接和断开外部外设的情况下尝试了输出。 也是如此
初始化 SSI 并在 EK-tm4c1294xl 电路板上运行测试(未连接)
像波形一样的正弦作为输出、而不是方波。
我所做的另一项测试是切换 EK-tm4c1294xl 上的 pa4和 pa5输出
也是正弦波、而不是方波(WPU 和 PP、2和8mA)。
下面是1MHz 和2MHz SPI 信号的2个屏幕截图。 蓝色模拟波形是
时钟信号。
电源是在靠近微控制器的100nF 和1uF 电容器上正确完成的
和 SPI 连接外设。
已使用示波器检查+3V3电源轨、无问题。
有什么想法吗?
Roelof