This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TMS570LS0714输出2个互补 PWM 通道、在 RTI 中断期间具有200kHz 频率和50%占空比

Guru**** 2569965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684179/tms570ls0714-tms570ls0714-outputs-2-channels-of-complementary-pwm-with-200khz-frequency-and-50-duty-cycle-in-the-period-of-rti-interrupt

器件型号:TMS570LS0714

尊敬的团队:

我客户的要求如下:

1.输出两个互补 PWM 通道,频率为200kHz,占空比为50%;

使用 CAN2TX、CAN2RX 引脚输出 PWM;

3.在 RTI 中断期间(2.5us)、通过 GPIO 电平翻转生成 PWM;

在项目中、他们还使用了 ADC 中断(10us);

目前、它们将 RTI 和 ADC 中断设置为 IRQ 或 FIQ、RTI 中断(黄色)和 ADC 中断(绿色)的波形如下所示、似乎中断相互影响。

您能否帮助提供一个示例、说明如何在  RTI 中断期间实现频率为200kHz 且占空比为50%的互补 PWM 的2个通道? 非常感谢。

RTI_FIq&ADC_FIQ (20U)


RTI_FIQ&ADC_IRQ



RTI_IRQ&ADC_IRQ (20U)


RTI_IRQ&ADC_FIQ (20U)


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    LS0714具有 ePWM 模块。 生成具有死区的 PWM 信号非常容易。 NHET 也可被用于生成互补 PWM 信号。

    这两个计时器之间的干扰是什么意思? 两个 RTI 比较中断可以使用相同的计数器或使用不同的计数器。 这两个比较器不应相互干扰。 波形上的噪声来自 PCB 上的噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回复。 这很有用。

    BTW、您能否举例说明如何通过 NHET 生成互补 PWM? 非常感谢。