This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:一旦调试被永久禁用、一个 Tiva 是否可被解锁?

Guru**** 2572455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682688/tm4c1290ncpdt-once-debug-is-permanently-disabled-can-a-tiva-be-unlocked

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

第8.2.3.7段"永久禁用调试"描述了锁定处理器的过程。  虽然被描述为永久性的、但是第4.3.4.3段描述了一个微控制器"解锁"的方法。  

锁定 IAW 8.2.3.7后、是否可以使用4.3.4.3解锁处理器?  

如果不是、4.3.4.3反向的是哪种类型的"锁定"?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、即使调试已禁用、也可以解锁 TM4C。 但是、由于闪存存储器在此过程中被完全擦除、因此有关应用程序的所有信息都将被销毁。 我同意这种说法是误导性的。 对代码的调试访问已被永久禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bob;这就是我们所希望的行为。

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了实现"更完整"-而禁用了对(现有)代码的"调试访问"-有多种其他方法可以访问该精确代码。

    如果您(未表达)的议程包括"代码安全"-简单的"JTAG/SWD 禁用"提供了远远不能完全保护...
    这是 MCU 在这个价格/类别中的一个普遍缺陷-对这个特定的供应商来说不是任何敲门...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息、CB1_MOBILE。 您能详细说明吗? 我应该启用其他保护机制吗? 锁定 JTAG 和 SWD 解决了我们可以想到的大部分问题。

    这适用于即将投入使用的嵌入式产品。

    此致、

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去、我们在另一家"巨型"半公司工作、我们会定期(为了体育)通过"非 JTAG/SWD 手段"访问我们的代码。   (以前流行的"引导加载程序"还包括"速度、易用性和增强"访问此类代码"的能力-通过添加(甚至)更多安全 漏洞!"

    请记住,政府最好的"华尔街金融监管机构"绝不像它们(试图)监管的那样:"熟练、坚定、装备精良、有财政动机"!    这里有确切的情景-如果 我/其他人-想要您的代码-我们会" 准备好您的代码"-毫无疑问!   (对 MCU 进行解密提供了另一种方法-有多种方法)

    如有疑问、请 向该供应商或(任何)其他供应商申请"此类"安全"有效性的书面保证、从而产生此类成本/类别 MCU。    没有任何公司会出示/提供这种"告诉"的文件,这是不是吗?

    您可以延迟一个" 没有太熟练的七年级学生"(简短)-但任何(真实的)黑客都只是 在 这个 (赦免) "保护的幻想..."中"笑"。  (严重问题-低于10 (USD)的 MCU 是否可以"抵御攻击"-当(多 个)主要经销商、 甚至是信贷局 -无法做到?)

    在过去共同创建-担任工程副总裁-然后将这个小型、过去的、技术公司的公众-我们收到的最佳建议是:

    • 确保产品尽早上市 (当利润潜力最大时)
    • 确保功能组合具有灵感、完整和吸引力
    • 价格吸引人
    • 能够/准备好"满足市场需求"- 尤其是当您的销售预测被低估时

    (上面)的每一项 "证明更容易实现" -比(真正/强大)安全!   ("幻想"不能承受。)    (您可能会注意到,“沙中的头”Ostrich (同样相信“那种方法”安全) ——在狮子的攻击中未能幸存下来... 尽管、尤其是 Ostrich "禁用了 JTAG!")

    请允许我注意、此处报告的"事实和并行实例"可获得需的帖子、 "这解决 了我的问题"-尽管这些"事实"证明"不方便!"   这就是 "现实..."   (有时很粗暴!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本论坛上、我将特别关注我们可能忽略的任何其他 TM4C 功能。 人们对此非常有用的功能 诸如"除了禁用调试之外、还要确保您执行 X、否则可能仍会发现内部信息"之类的建议会有所帮助。