This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:重新对212 BGA 封装进行配重和测试。

Guru**** 2560650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677802/tm4c1294nczad-re-balling-and-testing-the-212-bga-package

器件型号:TM4C1294NCZAD

我们在产品中使用 Tiva TMC1294和212 BGA 封装。 我拥有我们制造的大型故障电路板堆栈、我需要对其进行测试并从中回收处理器。 我想知道我是否能找到 ZIF 插座测试仪或该芯片的类似产品。 一个很好的方式来重新设计它们...我已经做了很多互联网搜索,没有找到任何适合212 BGA 封装的东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个(大多数)合格的"议会大厦"(离我们芝加哥办事处不远)、我认为它"能够"满足您的要求。   (公司/I -和您一样-在这里是"外人")

    我相信"真正的专业技术"在"BGA 器件拆卸、准备、测试以及(最终)电路板恢复和 BGA 更换"任务中-最大限度地提高您的"成功几率"。   怀疑 (仍然安装的) BGA 设备进行正确的 X 射线检查可能最有用。     (我(合理)建议您不要使用(假定的)过去的装配体-进行此类(进一步)证明...)

    我个人不知道您想要的212 BGA、ZIF 插座测试仪。   查询台湾的“主要”半屋,可能要付费。   (员工/我在访问时看到过许多此类测试仪、尽管我没有按您的具体要求输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    有几个很好的 Ucube 视频介绍了研究人员对 MCU 进行重新配重、使用热耦合探针制作定制热气夹具以监控回流峰值。 Tenma 是一款低成本2通道独立温度监控器、可将温度数据输入到计算机 USB 端口热客户端。 大多数视频似乎倾向于显示 MCU 插入而不是移除。

    移除难加工的部件 BGA 可能需要执行其他步骤、例如缓慢的预热、这是在该过程中防止 MCU 器件损坏所必需的。 美国有多个装配体、一个是"高级"、可能能够提供帮助或建议。

    www.4pcb.com/pcb-capabilities.html