This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PGE:Grlib 架构问题

Guru**** 2929570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677517/tm4c1231h6pge-question-on-grlib-architecture

器件型号:TM4C1231H6PGE

大家好、我正在尝试从架构的角度了解 grlib 的工作原理、我发现以下链接内容非常丰富:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Grlib_-_Widget_Tree_Structure  

不过、它适用于 StellarisWare、我使用的是 TM4C123G、它是否适用于 TIvaware 中的图形架构?

谢谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、非常感谢您提供有关 TI 图形工作原理的任何类似链接!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    TivaWare 图形库在很大程度上是 StellarisWare 图形库的移植、因此它们在架构上是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的"图形 显示 -调查工作"可能会通过以下方式得到显著增强:

    • 扩大范围
    • 回顾已建立(Long)的成功、专用图形 IC ( 例如"Solomon Systech"和"Epson"的图形 IC)的操作(例如、此处的"Solomon Systech"和"Epson")-
    • 回顾(比较和对比)  ARM MCU 的特定"高级图形功能"-(重点)强调(实际)"显示调整"
    • 查看"最新/最伟大平板显示器-以便您正确地"意识到"-并可能"最好地满足"(任何)他们可能施加的"特殊要求" (可能会施加)

     "这种做法"是否一定会超过您的"第一遍"想法?    并提供足够"双腿"、以便您(当然)  可以"重新使用您的图形设计"、从而在 未来很长时间?

    当您"刚开始"您的图形之旅时、可能会有任何"自强制限制"(如最初所示)、但您  的"最佳利益"可能不在您的"之外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可感知安装应具有包含图形库用户指南的文档/文件夹。 该库的目标是在存储器中创建一个帧。 您必须提供第2章中列出的库低级函数。

    带屏幕的 TM4C 开发套件包含使用该库的示例项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查尔斯!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 CB1的所有建议! 是的、我刚刚开始使用 TI 图形库、我的第一个目标是了解图形库的工作原理并完成我的项目。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Peter 提供的信息!

    此致
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard -这当然是"你的权利"-尽管可以提出"不可抗拒的案例"来检查 "更新、更强大、更快但又容易简化的图形控制方法"。

    打造 一个"适当的宽网"-确实需要付出更多的努力-但结果-经常-"奖励这一努力!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 CB1、在这里达成一致。 我喜欢 TI 社区、因为我始终可以从像您这样的许多专家那里获得宝贵的帮助/建议/指导。

    此致
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard。   你那种“晋升”肯定不是“普遍”——但我会“以那种荣耀为基础”——直到明天员工回来——(通常的)“目光滚动”和“你希望我们做什么”开始。

    另外、请注意、您对(类似)设计方法/工作( 其他)的审查 将增强您对 此处所述方法/工作的了解...

    作为一个具有(部分)显示屏的背景-事实证明、"缩小显示选择范围"是明智的-然后确认 您的"所选图形控制策略"是"正确、适合并胜任该任务!"