This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS86xx EVM GUI

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8678, ADS8668, ADS8688A, ADS8698
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/876591/ads86xx-evm-gui

主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8678ADS8668ADS8688AADS8698

你(们)好 我有一个评估板、特别是 ADS86xx EVM。 我尝试在两台不同的笔记本电脑上安装板上随附的 GUI、但无法这样做。 在安装过程中、我遇到以下2个错误:

NI LabVIEW Run-Time Engine 2010 SP1:

错误1335。 此安装所需的 CAB 文件‘lvrte.cab’已损坏,无法使用。 这可能表示网络错误、从 CD-ROM 读取错误或此软件包出现问题。"

"NI Measurement Studio ComponentWorks 3D 图形:

此安装所需的 CAB 文件‘MStudioCW3DGraph.cab’已损坏,无法使用。 这可能表示网络错误、从 CD-ROM 读取错误或此软件包出现问题。"

当我单击"忽略"时、安装过程会继续、但最终会失败。  当我尝试使用桌面上的图标打开 GUI 时、我收到以下错误:

"无法找到 LabVIEW 运行时引擎:

ADS86XX EVM GUI 需要版本2010 (或兼容) LabVIEW 运行时引擎。 请联系 ADS86XX EVM GUI 的供应商以解决此问题。"

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否会更具体地说明您使用的 EVM。 我们有多个 EVM 可视为 ADS86XX EVM。

     您使用的 EVM 链接正常。 这也有助于解决 GUI 问题。

    您使用的是哪个版本的窗口? 您是否具有管理员权限? 也可以以 admin 身份运行。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是由另一位同事给我这个板的、这就是它在板上所说的内容。 在哪里可以找到确切的模型?

    我使用的是 Windows 7 Professional、是的、我具有管理员权限。

    祝你一切顺利、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚注意到电路板上有一个显示以下内容的部分:

    已安装的设备:

    ADS8688

    ADS8678

    ADS8668

    ADS8688A

    ADS8698

    ADS8698旁边有一个红色标记、而其他的旁边只有白色标记、因此我假设它是 ADS8698?

    祝你一切顺利、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 您可能有 ADS8698 EVM

    我尝试自己完成安装过程、但也遇到了错误、尽管情况不同

    我想知道后台的更改是否会破坏安装程序。

    让我来看看这个、我会再给你回看。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是脱机的

    此致

    Cynthia