你(们)好 我有一个评估板、特别是 ADS86xx EVM。 我尝试在两台不同的笔记本电脑上安装板上随附的 GUI、但无法这样做。 在安装过程中、我遇到以下2个错误:
NI LabVIEW Run-Time Engine 2010 SP1:
错误1335。 此安装所需的 CAB 文件‘lvrte.cab’已损坏,无法使用。 这可能表示网络错误、从 CD-ROM 读取错误或此软件包出现问题。"
"NI Measurement Studio ComponentWorks 3D 图形:
此安装所需的 CAB 文件‘MStudioCW3DGraph.cab’已损坏,无法使用。 这可能表示网络错误、从 CD-ROM 读取错误或此软件包出现问题。"
当我单击"忽略"时、安装过程会继续、但最终会失败。 当我尝试使用桌面上的图标打开 GUI 时、我收到以下错误:
"无法找到 LabVIEW 运行时引擎:
ADS86XX EVM GUI 需要版本2010 (或兼容) LabVIEW 运行时引擎。 请联系 ADS86XX EVM GUI 的供应商以解决此问题。"
谢谢。