This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:在 PWM 和 GIO 模式下具有极低电压和 NHET 引脚

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874434/tmds570ls31hdk-very-low-voltage-en-somes-nhet-pins-in-pwm-and-gio-mode

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试将一些 nhet1引脚设置为简单输出(Gio)以发送信号。

所有引脚工作正常(在 Halcogen 中设置为输出并使用  gioSetBit (hetPORT1、0、1);启用引脚(此处为引脚0)。

当我这么做时、引脚和除引脚8 /10 / 12 /14 / 24 / 26 / 28 / 30以外的所有引脚的电压之间的电压为3.3V。

对于此引脚、当插入 USB 时、我得到0.2V 电压(电路板连接到12V 电源)、而当拔下 USB 时、我得到0.2和1.1之间的非恒定电压... (USB 不影响其他引脚)。

我甚至可以通过一个非常简单的程序来获得、该程序仅执行此操作、并且只有在 halcogen 中启用了 Gio 和 nhet1驱动程序。 我尝试在该引脚中输出 PWM:出现相同的问题。

您知道这是否常见? 我缺少什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DIP 开关可能设置正确。 DIP 开关用于为 USB、以太网等选择 MCU 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到 DIP 开关与 Nhet1引脚上的电压低于3.3V 有何关系... 您能更具体吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该微控制器上多路复用了多种功能。 例如、N2HET1[8]与 MIBSPI1SIMO[1]、MII_TXD[3]和 USB1.焊球 E18上的过流复用。 要将 E18用作 N2HET1[8]、0x01应写入 PINMMR14[7:0]。  

    在 HDK 板级上、有几个硬件多路复用器。 如果 DIP 开关未选择此功能、则多路复用器会隔离发送到外部器件或连接器的 MCU 信号。 U10 OH HDK 用于为 N2HET、以太网和 USB 路由信号。 如果 S[2:0]为 B110、切换 N2HET1[8]引脚不会改变 J11 (N2HET1[8])引脚46的电压电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!

    感谢 HalCoGen 和 Dip 开关中的 pinmux、我解决了这个问题!