主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我正在尝试将一些 nhet1引脚设置为简单输出(Gio)以发送信号。
所有引脚工作正常(在 Halcogen 中设置为输出并使用 gioSetBit (hetPORT1、0、1);启用引脚(此处为引脚0)。
当我这么做时、引脚和除引脚8 /10 / 12 /14 / 24 / 26 / 28 / 30以外的所有引脚的电压之间的电压为3.3V。
对于此引脚、当插入 USB 时、我得到0.2V 电压(电路板连接到12V 电源)、而当拔下 USB 时、我得到0.2和1.1之间的非恒定电压... (USB 不影响其他引脚)。
我甚至可以通过一个非常简单的程序来获得、该程序仅执行此操作、并且只有在 halcogen 中启用了 Gio 和 nhet1驱动程序。 我尝试在该引脚中输出 PWM:出现相同的问题。
您知道这是否常见? 我缺少什么?
谢谢