This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CCS/TM4C1294NCPDT

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870155/ccs-tm4c1294ncpdt-ccs-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好、  

我尝试使用 TM4C1294进行 USB 通信。 我想将 TM4C 与 GUI 进行通信、以作为中断发送数据和接收数据。  

我使用的是 Resource Explorer 中的示例代码 usbserialdevice_ek_TM4C1294XL_TI。 当我尝试运行该程序时、我没有获得任何新的 COM 端口。  

如果您能引导您完成该过程、那将非常有帮助。  

此致、  

Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    您是否已尝试安装随软件包提供的 USB 驱动程序? 如果没有、您应该进入设备管理器、查看是否有任何未正确枚举的 USB 设备。 如果您找到此类器件、则需要手动安装器件驱动程序、并将 Windows 指向以下文件夹以找到它:[INSTALL Path]\tirtos_tivac_2_16_01_14\products\TivaWare_C_Series-2.1.71b\windows_drivers