Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好 QJ、
在 TMS570LC4357的 DS 中、SDRAM 的最短周期时间 Tc=10ns。 (表6-38.)
这是否意味着它对应于 EMIF-clk 100MHz?
问题来自以下方面、
我的客户在 HalcogGen 中将 EMIF 时钟设置为150MHz、他们使用的是 Fclk @ 166MHz 的 SDRAM 器件。
还可以吗?
谢谢、
尼德胡