This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SDRAM EMIF 同步存储器切换

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783245/tms570lc4357-sdram-emif-synchronous-memory-switching

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好 QJ、

在 TMS570LC4357的 DS 中、SDRAM 的最短周期时间 Tc=10ns。 (表6-38.)

这是否意味着它对应于 EMIF-clk 100MHz?

问题来自以下方面、

我的客户在 HalcogGen 中将 EMIF 时钟设置为150MHz、他们使用的是 Fclk @ 166MHz 的 SDRAM 器件。  

还可以吗?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    是的、最大 EMIF 时钟为100MHz。 150MHz 超出规格。 166MHz SDRAM 可以在没有任何问题的情况下使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的反馈。

    我们是否有任何说明166MHz SDRAM 用法的文档?

    弹出的问题是、如果 EMIF 超过规格、为什么我们能够将 Halcogen 中的 EMIF 配置为150MHz?

    谢谢、
    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    请参阅 SDRAM 数据表。

    一般来说、您可以将速度更快的存储器与速度较慢的存储器时钟安全地连接起来。

    EMIF 使用 VCLK3。 VCLK3的最大时钟速率为110MHz。 EMIF 的最大时钟为100MHz。 如果在时钟设置页面中添加注释以显示最大 EMIF 时钟、我将与 HALCoGen 团队联系。 感谢您指出这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、
    感谢您的反馈。