This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:SPI 接口引脚功能

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783609/tm4c1290ncpdt-spi-interface-pin-function

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我将标准 x1 SPI 闪存连接到 TM4C1290的 SSI 接口。

根据数据表、TM4C1290仅支持双 SSI 和四 SSI 接口。

是否可以将标准 SPI 外设与 TM4C1290连接?

如果可能,那么 SSI0XDAT0和 SSI0XDAT1中的 MISO 和 MOSI 线路是什么?

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

     是的、QSSI 可以在传统模式下运行、即标准 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡国荣、

    感谢您的支持。

    我还有一个查询。

    TM4C129中的所有 GPIO 是否都具有中断功能?

    如果没有,哪些 GPIO 都是中断功能 IO?

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、所有 GPIO 引脚均可中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡国荣、

    我已将 TM4C1290、PA4 (SSI0XDAT0)引脚连接到 SPI 闪存的 MOSI 引脚、将 PA5 (SSI0XDAT1)引脚连接到 SPI 闪存的 MISO 引脚。

    只是想知道、此连接配置是否正确。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、
    连接正确。