This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:在 Keil Windows 10 x64上调试不起作用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786947/ek-tm4c1294xl-debugging-not-working-on-keil-windows-10-x64

器件型号:EK-TM4C1294XL

我可以编译代码并将其下载到板中、但调试器会打开、然后突然关闭。 我在 Windows 7 x64上尝试过的相同设置,它工作得非常完美。

操作系统:Windows 10 Enterprise、x64

Keil V5.22.0.0

Stellaris 调试接口 DLL - imidk-AGDI.dll 内部版本211.0.0.0

Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口驱动程序:2.0.7922.0

我在 Keil 论坛中找到了一些解决方案、但它在我的系统中不起作用

http://www.onarm.com/forum/61084/

http://www.keil.com/forum/21990/ICDI-programming-succeeds-but-debugging-fails/

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法为您提供有关 Keil 调试器的帮助。 如果您使用的是 EK-TM4C1294XL launchpad、则可以 免费下载 TI 调试器 Code Composer Studio。