Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 我可以编译代码并将其下载到板中、但调试器会打开、然后突然关闭。 我在 Windows 7 x64上尝试过的相同设置,它工作得非常完美。
操作系统:Windows 10 Enterprise、x64
Keil V5.22.0.0
Stellaris 调试接口 DLL - imidk-AGDI.dll 内部版本211.0.0.0
Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口驱动程序:2.0.7922.0
我在 Keil 论坛中找到了一些解决方案、但它在我的系统中不起作用
http://www.onarm.com/forum/61084/
http://www.keil.com/forum/21990/ICDI-programming-succeeds-but-debugging-fails/
请帮助