请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
TMS570似乎是一款用于功能安全用途的出色 MCU、例如 ASIL 或 SIL、但从未提到过用于航空电子用途的 DO 标准。 我想知道您是否为芯片和编译器分别保存 DO254和 DO330的任何认证包。 如果不是,您是否计划为该标准颁发证书?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
TMS570似乎是一款用于功能安全用途的出色 MCU、例如 ASIL 或 SIL、但从未提到过用于航空电子用途的 DO 标准。 我想知道您是否为芯片和编译器分别保存 DO254和 DO330的任何认证包。 如果不是,您是否计划为该标准颁发证书?