This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:TMS570和 DO

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786124/compiler-tms570lc4357-tms570-and-do

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

TMS570似乎是一款用于功能安全用途的出色 MCU、例如 ASIL 或 SIL、但从未提到过用于航空电子用途的 DO 标准。  我想知道您是否为芯片和编译器分别保存 DO254和 DO330的任何认证包。 如果不是,您是否计划为该标准颁发证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 提供了配套资料(安全手册、详细的安全分析报告、FMEDA、编译器资质审核套件、软件库合规性支持包)、可用于帮助终端系统进行评估、以满足 ISO 26262和 IEC 61508标准的功能安全要求。 针对其他功能安全标准设计系统的客户使用相同的配套资料来整合他们自己的终端系统安全案例。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    是否有其他客户端实际尝试使用此支持包在 DO254 [DAL C]基础上对 TMS570进行认证? TI 是否能够为 TMS570提供经过验证的跟踪记录评估、从而帮助认证 MCU。

    我还有一个很不重要的问题。 TMS570 ITAR 免费吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sigefroid、

    我无法肯定共享客户信息。

    对于 ITAR 问题、请通过电子邮件向 gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com 发送您的问题、该团队的某个人将直接回复您。

    此致、
    Sunil