This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786215/ccs-tms570lc4357-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TMS570LC4357使用定制板。 我一直在使用这款定制板、没有任何问题、只需一个 Halcogen 项目。 我修改了这个项目(只需禁用应用代码不需要的驱动程序)并尝试使用 XDS110 USB 调试探针对电路板进行编程、并收到以下错误:

CortexR5:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)
DAP:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包8.0.903.2)

我进一步研究了连接问题、并在目标配置中执行'Test Connection"实用程序时收到以下结果:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\j65396\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   TI\1\1\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年11月21日"。
库构建时间为'00:08:45'。
库软件包版本为'8.0.903.2'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
测试3字20:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000002。
测试3字21:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
测试3字22:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
测试3字23:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
测试3字24:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
测试3字25:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
测试3字26:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
测试3字27:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x00000000。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:3、跳过:0、失败:1
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:2
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:3
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:4
一些值已损坏- 60.4%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
测试3字0:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x7F01F071。
测试3字1:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x7F01F071。
测试3字2:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x7F01F071。
测试3字3:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x7F01F071。
测试3字4:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x7F01F071。
测试3字5:扫描出0xFE03E0E2并在0x7F01F071中扫描。
测试3字6:扫描出0xFE03E0E2并扫描到0x7F01F071。
测试3字7:扫描出0xFE03E0E2并在0x7F01F071中扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:3、跳过:0、失败:1
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:2
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:3
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:4
一些值已损坏- 65.6%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]


这些结果提出了以下问题:

1. JTAG IR/DR 完整性扫描测试到底在做什么?

2.哪些因素会导致这些测试失败?

在尝试使用新的 Halcogen 项目对自定义板进行编程但未成功之后、我认为我要进一步调查并测试 Hercules HDK TMS570LC4357板上的新 Halcogen 设置。 我使用新的 Halcogen 项目和 XDS100v2 USB 调试探针成功地对 HDK 板进行了编程、提出了以下问题:

3.更新后的 halcogen 项目是否不会导致这些连接问题?

4.我的 XDS110调试器探针是否有问题?

如果有任何资源可以帮助我回答上述4个问题、我将不胜感激。

谢谢、

Vicki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此错误在下面的参考中进行了说明(只需搜索错误代码)、其中还包含一些故障排除提示。
    dev.ti.com/.../

    此致、
    米罗