This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC43HDK 评估板上的 SCI1

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/785546/ccs-tms570lc4357-sci1-on-tms570lc43hdk-eval-board

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 TI 微控制器和 HALCoGen。  我使用的是 TMS570LC43HDK 评估板。

我知道 LIN2/SCI2连接到 XDS 以提供 UART 功能等

我想将 LIN1/SCI1用作 SCI、并具有第二个 UART、但无法理解如何配置 HALCoGen 并在电路板上实际使用它。

为此、请执行以下操作:

  答:我在 HALCoGen 的驱动程序启用选项卡中启用 SCI1驱动程序

  b.我转到 PinMux 选项卡。 有 LIN2/SCI2、但没有 LIN1/SCI1!   

  c. 我还看到、在 P4上、LIN2RX 与 N2HET2[19]进行多路复用、 在 T5上、LIN2TX 与 N2HET2[20]进行多路复用。

  d.我确实看到 SCI1选项卡可用。 在该选项卡上、我看到 SCI1是 LIN1模块的 SCI 模式配置。 API 位于 SCI.C 中

  e.我不应该期望 LIN1/SCI1与 LIN2/SCI2相似? 为什么在引脚复用选项卡中缺少该选项?

  f. 在 HDK 的原理图中、我看到 B7/LINTX 和 A7/LINRX 分别作为 USB_LINTX/USB_LINRX (参见第23页)和 LIN_TX/LIN_RX (参见第29页以了解 J11接头)发出。

在 HALCoGen 中、SCI3/SCI4配置似乎正常、我也可以了解如何(从原理图中)将它们输出到 J11。

我想了解如何在 TMS570LC43 HDK 上使用 SCI1。

我感谢您能就此问题提供任何见解。

谢谢你

Subu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    TMS570LC43HDK 原理图显示 LIN1/SCI1 (焊球 A7和 B7)也连接到 U27 FT2232HL 和 J11。
    SCI2/LIN2 (焊球 P4和 T5)未连接到任何位置,焊球未暴露在连接器上。 由于此模块不暴露在任何连接器上、因此您不能在该板上使用它。
    在 PINMUX 选项卡中没有针对 LIN1/SCI1的设置、这是因为这些引脚不与其它功能复用(请见器件数据表中的表4-11)。
    我建议您将 SCI3用于第二个 UART、因为它不用于任何其他用途 (在本电路板设计中)、并且暴露在 J11中。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Miro。 我在问题中将 SCI1替换为 SCI2! 如果原理图将它们标记为 LIN1_TX/LIN1_RX (在第6页上)而不是仅仅标记为 LIN_TX/LIN_RX (不带1个后缀),情况就会更清楚:-)

    同时也感谢您参考数据表中的表4-11。 使其变得非常清晰。

    Subu