Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
我不熟悉 TI 微控制器和 HALCoGen。 我使用的是 TMS570LC43HDK 评估板。
我知道 LIN2/SCI2连接到 XDS 以提供 UART 功能等
我想将 LIN1/SCI1用作 SCI、并具有第二个 UART、但无法理解如何配置 HALCoGen 并在电路板上实际使用它。
为此、请执行以下操作:
答:我在 HALCoGen 的驱动程序启用选项卡中启用 SCI1驱动程序
b.我转到 PinMux 选项卡。 有 LIN2/SCI2、但没有 LIN1/SCI1!
c. 我还看到、在 P4上、LIN2RX 与 N2HET2[19]进行多路复用、 在 T5上、LIN2TX 与 N2HET2[20]进行多路复用。
d.我确实看到 SCI1选项卡可用。 在该选项卡上、我看到 SCI1是 LIN1模块的 SCI 模式配置。 API 位于 SCI.C 中
e.我不应该期望 LIN1/SCI1与 LIN2/SCI2相似? 为什么在引脚复用选项卡中缺少该选项?
f. 在 HDK 的原理图中、我看到 B7/LINTX 和 A7/LINRX 分别作为 USB_LINTX/USB_LINRX (参见第23页)和 LIN_TX/LIN_RX (参见第29页以了解 J11接头)发出。
在 HALCoGen 中、SCI3/SCI4配置似乎正常、我也可以了解如何(从原理图中)将它们输出到 J11。
我想了解如何在 TMS570LC43 HDK 上使用 SCI1。
我感谢您能就此问题提供任何见解。
谢谢你
Subu