您好!
我将设置活动平衡"EM1402和 LaunchXL-TMS57004 with BQ75PL455Q1 GUI"。 我按照文档中所述进行了所有修改、移除了 R8和 R9并连接到 NHET00和 NHET02。 我正在连接11节电池进行监控、对于12V 电池、我使用12V-1A 适配器电源、而不是4节电池。 我确实在 LaunchXL-TMS57004中加载了示例代码 、并且在使用单板时、我将 #define TALBOARDS 2更改为 #define TALBOARDS 1、因为我仅使用1 EM1402 、我确实会将开关保持在差分的单一时间点。 我正在运行调试中的代码并尝试启动 GUI、但给出了错误"UANBLE to open port" 另一个问题是重置 LaunchXL-TMS57004、 即我断开 USB 电缆与笔记本电脑的连接、再次连接到 LaunchXL-TMS57004 LED 指示灯亮起一秒钟、然后熄灭 关闭。
另一件事是、当 EM1402打开时、我尝试使用 USB 转 TTL 串行电缆将其直接连接到 GUI。 供我参考、我添加了一个相关的对话、即在社区中进行、这个人也有同样的问题、但我想这并没有解决、因为这个线程通信是在 TI 人的建议下完成的、他建议检查您是否有 用于 LaunchXL-TMS57004的驱动程序。 但供参考我确实安装了驱动程序、我可以检测到串行端口、并且能够在 LaunchXL-TMS57004中上传代码。
请帮我解决这个问题、我正在尝试这一项、为期一周。 我确实使所有连接都稳固并检查了连接。
如果 LaunchXL-TMS57004 GUI 未打开、 请帮助我解决问题