This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:无法为 UART 连接打开 COM 端口

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/778737/launchxl-tms57004-unable-to-open-com-port-for-the-uart-connection

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004

您好!

   我将设置活动平衡"EM1402和  LaunchXL-TMS57004  with BQ75PL455Q1 GUI"。 我按照文档中所述进行了所有修改、移除了 R8和 R9并连接到 NHET00和 NHET02。 我正在连接11节电池进行监控、对于12V 电池、我使用12V-1A 适配器电源、而不是4节电池。 我确实在 LaunchXL-TMS57004中加载了示例代码 、并且在使用单板时、我将 #define TALBOARDS 2更改为 #define TALBOARDS 1、因为我仅使用1 EM1402 、我确实会将开关保持在差分的单一时间点。 我正在运行调试中的代码并尝试启动 GUI、但给出了错误"UANBLE to open port" 另一个问题是重置 LaunchXL-TMS57004、 即我断开 USB 电缆与笔记本电脑的连接、再次连接到 LaunchXL-TMS57004 LED 指示灯亮起一秒钟、然后熄灭 关闭。  

  另一件事是、当 EM1402打开时、我尝试使用 USB 转 TTL 串行电缆将其直接连接到 GUI。 供我参考、我添加了一个相关的对话、即在社区中进行、这个人也有同样的问题、但我想这并没有解决、因为这个线程通信是在 TI 人的建议下完成的、他建议检查您是否有 用于 LaunchXL-TMS57004的驱动程序。 但供参考我确实安装了驱动程序、我可以检测到串行端口、并且能够在 LaunchXL-TMS57004中上传代码

  请帮我解决这个问题、我正在尝试这一项、为期一周。 我确实使所有连接都稳固并检查了连接。  

如果  LaunchXL-TMS57004 GUI 未打开、 请帮助我解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您似乎在连接方面有问题。
    请查看此主题 :e2e.ti.com/.../2752400

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miro、

           感谢您的回答。 我上传了错误的代码、现在它正在工作。 我从16节主动平衡模块页面上传了代码示例、但我应该上传 TM570 Launchpad 上提供的代码。 现在、我可以使用 Launchpad 打开 GUI、可以看到电池的电压。 但是、当我开始平衡时、它会工作几秒钟、然后卡住。 TMS570 Launchpad 代码在 while (1)循环的 EMB_STOP()函数中挂起。  我无法平衡它。 我需要在它挂起后进行复位。 在 while (1)中运行时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否发现代码挂起的原因?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我要关闭此主题。 如果要重新打开它、只需编写波纹或打开新线程。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro、
    我正面临与这些人相同的问题,请检查链接
    e2e.ti.com/.../608195