请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 工具/软件:Code Composer Studio
我将 KY-039心跳传感器与 TM4C123GXL Tiva Launchpad 搭配使用。 当我在串行终端上观察到时、我会得到变化(即、在150个样本中、输出通常在30b 附近变化)、但我认为我无法在图表上绘制它。
请为我提供绘制此图的正确方法
注意:- 1)我使用的是 CCS v8.3.0
2) 2)模拟传感器连接到 PE2、+3.3V
和端子。
谢谢!!