This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:串行终端提供了输出的变化、但无法在图中获得变化

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782392/ccs-tm4c123gh6pm-serial-terminal-provides-variation-in-the-output-but-not-able-to-get-that-in-graph

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我将 KY-039心跳传感器与 TM4C123GXL Tiva Launchpad 搭配使用。 当我在串行终端上观察到时、我会得到变化(即、在150个样本中、输出通常在30b 附近变化)、但我认为我无法在图表上绘制它。

请为我提供绘制此图的正确方法

注意:- 1)我使用的是 CCS v8.3.0

       2) 2)模拟传感器连接到 PE2、+3.3V

           和端子。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    因此、为了澄清这一点、您是否正在寻找有关在 CCS 中获取 CCS 终端以在图形上绘制 UART 输出的帮助?

    或者您是否希望将其作为 Windows 程序来完成?

    如果您正在寻找一个 Windows 程序来完成它、这实际上不是一个与 TI 相关的问题、也不是我们可以提供帮助的问题... 在这种情况下、您可能需要查看是否有用于 MATLAB 的 UART 插件来接收 UART 数据、然后在 MATLAB 中绘制图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在通过终端发送相同的变量。 UART 并使用调试模式在图形上观察它。 我希望输出图使用 CCS v8.3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我理解正确、您想在 CCS 内的图形上绘制变量的值、对吧? 如果是、请阅读我们的 Graph Tools 页面、网址为:
    software-dl.ti.com/.../ccs_debug-graphs.html

    上述文档包含参考信息和设置说明。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Desouza,你的建议给了我很多帮助。再次感谢!!!