Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 HII
在我的项目中、我想将 TMS570LS1227 MCU 用作一个 etherCAT 主站、并将 LAN9252用作 EtherCAT 从站控制器(ESC)。
是否可以使用 MCU 中的 EMAC 模块并使用 MII 通信与 ESC 进行通信?
如果是、您能否向我发送一个示例、说明如何从 MCU 发送以太网帧?
谢谢你