请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 HII
在我的项目中、我想将 TMS570LS1227 MCU 用作一个 etherCAT 主站、并将 LAN9252用作 EtherCAT 从站控制器(ESC)。
是否可以使用 MCU 中的 EMAC 模块并使用 MII 通信与 ESC 进行通信?
如果是、您能否向我发送一个示例、说明如何从 MCU 发送以太网帧?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII
在我的项目中、我想将 TMS570LS1227 MCU 用作一个 etherCAT 主站、并将 LAN9252用作 EtherCAT 从站控制器(ESC)。
是否可以使用 MCU 中的 EMAC 模块并使用 MII 通信与 ESC 进行通信?
如果是、您能否向我发送一个示例、说明如何从 MCU 发送以太网帧?
谢谢你