工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 Tiva c 系列上工作、以构建用户 界面应用程序。
哪个触摸显示屏最适合并与 TM4C123G6PM 兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 Tiva c 系列上工作、以构建用户 界面应用程序。
哪个触摸显示屏最适合并与 TM4C123G6PM 兼容?
您好、Monali、
我认为、.ml 应用不会在 Tiva 板上运行。 mlapp 旨在与其他 MATLAB 用户共享您的代码、但实际上并不是为了扩展到 MathWokers 生态系统之外。
您可以在 Tiva 板上运行由 MathWorks 代码生成工具生成的 C 代码。 此工作流程主要是采用您在 MATLAB & Simulink 中构建的算法、将其生成到 C 代码中。 然后、您将该 C 代码导入到现有的 Code Composer Studio 项目中、并使用标准 TI 示例和工作流程对器件进行编程。
注:我不知道这是否适用于用户界面代码-也许、但我从未尝试过。 我怀疑您可能需要更复杂的设置、可能需要3段代码:1) UI 在 MATLAB 中或 PC 上的任何位置运行;2) PC 上运行的通信 Rx 代码;3)板上运行的通信 Tx 代码(可能通过 CCS 编程)。 您可能可以将1和2组合到单个 MATLAB 应用程序中。
您始终可以查看 MATLAB 文档并 联系 MathWorks 技术支持 以获得有关 MATLAB 主题的详细帮助。
HTH、
-Brian