This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TFT LCD 触摸显示屏

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782153/ccs-tm4c123gh6pm-tft-lcd-touch-screen-display

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在 Tiva c 系列上工作、以构建用户 界面应用程序。

哪个触摸显示屏最适合并与 TM4C123G6PM 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monali、

    此 BoosterPack 兼容: www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1

    TivaWare 的相关驱动程序和示例工程位于:[INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl-bootstxl-kentec-s1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我已经使用 MATLAB 应用设计器为此用户界面应用编写了代码
    如何在此 Tiva Launchpad TM4C123G6PM 中加载 MATLAB 代码(.mlapp)文件以在硬件上显示输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monali、

    我不确定、但 可能会对此有所帮助。 如果他在几天内没有回复、您应该直接联系 MathWorks。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monali、

    我认为、.ml 应用不会在 Tiva 板上运行。  mlapp 旨在与其他 MATLAB 用户共享您的代码、但实际上并不是为了扩展到 MathWokers 生态系统之外。

    您可以在 Tiva 板上运行由 MathWorks 代码生成工具生成的 C 代码。 此工作流程主要是采用您在 MATLAB & Simulink 中构建的算法、将其生成到 C 代码中。 然后、您将该 C 代码导入到现有的 Code Composer Studio 项目中、并使用标准 TI 示例和工作流程对器件进行编程。  

    注:我不知道这是否适用于用户界面代码-也许、但我从未尝试过。 我怀疑您可能需要更复杂的设置、可能需要3段代码:1) UI 在 MATLAB 中或 PC 上的任何位置运行;2) PC 上运行的通信 Rx 代码;3)板上运行的通信 Tx 代码(可能通过 CCS 编程)。 您可能可以将1和2组合到单个 MATLAB 应用程序中。

    您始终可以查看 MATLAB 文档并 联系 MathWorks 技术支持 以获得有关 MATLAB 主题的详细帮助。

    HTH、

    -Brian