请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS570LS31HDK 您好!
在我的应用中有一个部分、我将尝试使用 API 调用启用/禁用 EMAC 中断
vimDisableInterrupt (C0_TX_PULSE); vimDisableInterrupt (C0_RX_PULSE);
和
vimEnableInterrupt (C0_TX_PULSE、SYS_IRQ); vimEnableInterrupt (C0_RX_PULSE、SYS_IRQ);
但是、我一直被困在 dbabort 中。 通过查看 CP15寄存器、我可以看到以下值:
数据故障地址:0xFFFFFF48
数据故障状态: 0x0000080D
MPU 类型: 0x00000C00
因此、看起来是由于权限错误而引发异常。 我正在尝试访问 受保护的特权模式寄存器。 如何在不引发异常的情况下执行此操作? 是否有办法提升许可权限?
谢谢