This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:在启用 MPU 的情况下写入外设寄存器

Guru**** 2616615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780460/tmds570ls31hdk-writing-to-peripheral-registers-with-mpu-enabled

器件型号:TMDS570LS31HDK

您好!

在我的应用中有一个部分、我将尝试使用 API 调用启用/禁用 EMAC 中断

vimDisableInterrupt (C0_TX_PULSE);
vimDisableInterrupt (C0_RX_PULSE); 

vimEnableInterrupt (C0_TX_PULSE、SYS_IRQ);
vimEnableInterrupt (C0_RX_PULSE、SYS_IRQ); 

 但是、我一直被困在 dbabort 中。  通过查看 CP15寄存器、我可以看到以下值:

数据故障地址:0xFFFFFF48

数据故障状态: 0x0000080D

MPU 类型: 0x00000C00

因此、看起来是由于权限错误而引发异常。  我正在尝试访问 受保护的特权模式寄存器。  如何在不引发异常的情况下执行此操作?  是否有办法提升许可权限?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CPU 必须处于特权模式才能在中断管理器中写入该寄存器。 有关操作模式和切换模式的方法的详细信息、请参阅此应用手册。

    www.ti.com/.../spna218.pdf

    此致、
    Sunil