This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:26MHz 射频晶体是否也可用于其他 UCS 时钟?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779939/cc430f5137-can-the-26-mhz-rf-crystal-be-used-for-other-ucs-clocks-also

器件型号:CC430F5137

各位专家、您好!

我们有一个基于 CC430F5137的现有硬件平台。 我最近作为 FW 开发人员加入了该团队、我正在研究优化时钟配置。

目前、我们将26MHz 晶体连接到射频模块的 XT2振荡器。 似乎我也可以将这个26MHz 时钟(XT2CLK)作为源路由到其他系统时钟、即 ACLK、MCLK 和 SMCLK。

我们目前正在为 ACLK、MCLK 和 SMCLK 使用内部32768Hz 时钟、但我宁愿使用更精确的26MHz 时钟来生成这些时钟。

我知道 MCLK 的最大系统时钟为20MHz、但我想我可以使用内部时钟分频器将26MHz 时钟降低到低于这个值吗?

它是如此简单、还是缺少其他一些限制、这会使这成为一个坏主意?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oela、

    如果您快速浏览108页上的 CC430用户指南、您将看到时钟系统方框图。 XT2输出进入 RF 和时钟树的其它部分、使得它可被选为 MCLK、SMCLK 和 ACLK 的时钟源。

    是的、您需要使用分频器来缩放时钟频率、以免超出最大频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您的回复! 这或多或少证实了我的期望。

    从这个图中、XT2可被路由为进入 FLL 模块的 FLLREFCLK。

    我的问题仍然是、如果 FLL 模块的输入时钟已经是26MHz、这是否会成为问题?

    我在文档中找不到任何内容表明这应该是一个问题、但我只想进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oela、

    是的。 在用户指南的第111页上、您可以找到: