Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0914
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0914 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我在为 HALCoGen 中 TMS570LS0914 (PZ、100引脚)的 MIBSPI1模块启用芯片选择3时遇到了困难。 在 HALCoGen 中、我启用了 MIBSPI1驱动程序、然后转至 MIBSPI1->MIBSPI1端口。 我无法为 SCS[3]引脚模式选择 SPI 模式。 该复选框呈灰色显示、仅选择 GIO。 然后、如果我使用此片选发送给某个组、当我使用逻辑分析仪进行探测时、CS 不会被下拉。 有什么解决方法的想法吗? 谢谢。