This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0914:无法在 HALCoGen 中启用 MIBSPI1芯片选择#3

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779202/ccs-tms570ls0914-cannot-enable-mibspi1-chip-select-3-in-halcogen

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在为 HALCoGen 中 TMS570LS0914 (PZ、100引脚)的 MIBSPI1模块启用芯片选择3时遇到了困难。 在 HALCoGen 中、我启用了 MIBSPI1驱动程序、然后转至 MIBSPI1->MIBSPI1端口。 我无法为 SCS[3]引脚模式选择 SPI 模式。 该复选框呈灰色显示、仅选择 GIO。 然后、如果我使用此片选发送给某个组、当我使用逻辑分析仪进行探测时、CS 不会被下拉。 有什么解决方法的想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而 HALCoGen 无法为芯片选择#3选择 SPI 模式。 我能够在寄存器 mibSPIREG1->PC0中的生成代码中手动修改 SCS[3]。 现在、当我使用逻辑分析仪进行探测时、芯片选择被下拉。 是否知道 HALCoGen 为何不允许进行此修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出这一点。 我将与 SW 团队核实。 CS[3]位于 LS0914器件的引脚39上、该引脚与 NHET1[21]多路复用。 HALCoGen 上的 Pinmux 未列出引脚39。