尊敬的 TI 支持:
我有 EK-TM4C1294XL 评估套件。 我下载了 SPMA072源代码(用于 TM4C129x 的串行转以太网转换器)。
我有 CCS 11.2.0。 安装在我的机器上。 我能够编译原始代码。 在我修改代码后、我仍然能够进行编译、而不会出现错误。 但是、当我打开"Stack Usage"窗口时、我看到 TelnetReceive 函数处于其限制。 我想这是因为我在其中添加了一些变量。 我尝试将 enet_s2e_ccs.cmd 文件中的堆栈大小从4096增加到6000、但没有任何改进。 我还尝试在 CC 构建/ARM 链接器中增加堆栈大小和 hap 大小、但没有效果。 是否有办法改进这一点?
感谢你的帮助。
Felix V.