This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194046/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

尊敬的 TI 支持:

我有 EK-TM4C1294XL 评估套件。 我下载了 SPMA072源代码(用于 TM4C129x 的串行转以太网转换器)。

我有 CCS 11.2.0。 安装在我的机器上。  我能够编译原始代码。 在我修改代码后、我仍然能够进行编译、而不会出现错误。 但是、当我打开"Stack Usage"窗口时、我看到 TelnetReceive 函数处于其限制。 我想这是因为我在其中添加了一些变量。 我尝试将 enet_s2e_ccs.cmd 文件中的堆栈大小从4096增加到6000、但没有任何改进。 我还尝试在 CC 构建/ARM 链接器中增加堆栈大小和 hap 大小、但没有效果。 是否有办法改进这一点?

感谢你的帮助。

Felix V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是堆栈使用情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

     我不确定问题是什么? 尽管 CCS 中的堆栈使用说明了什么、但运行代码是否会出现问题?   在实验中、您能否进一步增大堆栈尺寸、它显示了什么? 我只是想确保这不是显示   TelnetReceive 的堆栈用法的工具问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、代码运行正常。 我运行了一个执行 TelnetReceive 的测试、看起来工作正常。 我只是想最大程度地降低风险。 我进一步增大了堆栈大小、但堆栈使用情况仍然没有差异。 也许正如您认为的那样、这只是一个工具。 我知道 Stack Usage 在静态模式下运行。 是否有办法动态检查堆栈? 现在、我将假定堆栈正常、因为代码运行正常。

    非常感谢您的快速且乐于助人的回答、Felix