您好、Hercules 论坛的支持团队、
TMS570LC4357的安全手册 spnu540a 将闪存包装程序诊断称为 Diagmode = 5和 Diagmode = 7
我了解 QJ 的 POST <e2e.ti.com/.../3408253
用于保护隐式读取的 SECDED 与用于 OTP 总线主控读取的 SECDED 不同。
这听起来很明智、因为在 CPU 从 nRST 中退出之前读取 OTP、CPU 总线主控读取的 SECDED 位于 CPU 模块中。
此外、TRM spnu563a 的第7.7.4节中建议的测试 OTP SECDED 的过程似乎与完全不同
TRM 的7.7.2.1和7.7.2.2节中调用的测试程序来执行闪存包装程序测试 diagmode = 5/7。
我的问题是:
(Q1)闪存包装程序诊断 diagmode = 5/7是否真正被用于测试隐式读取中使用的 SECDED? 或者在编写 SM 时将其作为错误的原因?
提前感谢您的支持。
Stephan