请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 您好!
我通过 launchpad 的 SPI1在电路板上测试了 TMS570LS12x 和 AD7705之间的 SPI 通信。 它已经工作了。 在我更换另一个电路板后、它无法工作。 通过探测信号、我发现 SPI1的 SCLK 不同于正常情况、即信号的体积大约为336mV、如下所示。
正常情况下、SCLK 信号的音量约为3.3V、如下所示。
请帮助我确定 Launchpad 中的 SPI 是否可悲地被消磁或可恢复。
此致
Datïan μ A