This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:SPI 的 SLCK 信号问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922819/tms570ls1224-issue-of-slck-signal-of-spi

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我通过 launchpad 的 SPI1在电路板上测试了 TMS570LS12x 和 AD7705之间的 SPI 通信。 它已经工作了。 在我更换另一个电路板后、它无法工作。 通过探测信号、我发现 SPI1的 SCLK 不同于正常情况、即信号的体积大约为336mV、如下所示。

正常情况下、SCLK 信号的音量约为3.3V、如下所示。

请帮助我确定 Launchpad 中的 SPI 是否可悲地被消磁或可恢复。

此致

Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能执行以下简单的调试:

    1.将 SPI 引脚配置为简单的数字输出引脚,将引脚设置为高电平并测量电压

    2.移除 SPI 目标芯片并测量电压。 如果需要、只需提起目标的相关引脚并进行测试

    此 SPI 端口连接了多少个 SPI 从器件? 在我看来、SPI 时钟上似乎有很多负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    非常感谢你的帮助。 在您的指导下、我发现探头意外设置在10倍的位置。

    此致

    Datïan μ A