This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:更新了 TM4C1294NCPDT/以太网

Guru**** 2768885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/920622/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-ethernet-updated

器件型号:TM4C1294NCPDT

你好

我们的项目需要通过以太网更新代码、但为什么无法在 Win10中更新。(WIN7正常)

在 Wireshark 中、它可以捕获"引导请求和引导应答"、但它会不断重复此请求。

我们是否需要打开 Win10中的哪些设置或数据包被未知软件阻止?

请提供帮助、谢谢

此致、

光璇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您浏览 eflash 源代码。 这是非 GUI 版本的 LM 闪存编程器、用于主机侧的以太网更新。 eFLASH 在 Win 10上工作。  将源代码与您自己的源代码进行比较、也许您可以找到可能导致您无法运行 Win 10的差异。  

     您还能比较 Wind7和 Win10之间的 Wireshark 捕获数据。 有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles  

    问题得到解决、谢谢

    我们发现比较源代码时 IP 设置有问题。

    我们还 在代码中添加了魔术包。

    此致、

    光璇