This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/920000/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

在研究 NHET 模块之后,hetpin 是否能够生成(25-27)MHz ?。

HR 预分频器输出、即 HR 时钟将进入 IO 控制模块、我在下面显示了该模块、

 

 下面是 IO 引脚控制模块、HR 时钟被分配给 HR 块。

什么是计时器数据? 如何在 HR 控制逻辑中配置相同的参数、以及如何为 HETDOUT 路由相同的参数

我们的要求是在 HET[x]中生成(25-27) MHz 的频率? 如何实现相同的目标。  

e2e.ti.com/.../2364.query.docx

谢谢、此致、

Anand Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    在每个 VCLK2周期上、用作通用输入的 N2HET 引脚被采样。

    2. N2HET 引脚用作 N2HET 功能引脚使用高分辨率时钟和环路时钟输出波形。 如果使用 N2HET 引脚生成 PWM 信号,则 PWM 的最小周期为(CNT 指令的最大值+ 1)*LRP = 2LRP。 一个 PWM 需要至少2个 NHEN 指令、因此最小的 LRP=4。 最小 PWM 周期= 8*VCLK2周期。

    因此、无法生成25~27MHz 频率的 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回复。。

    此致、

    Anand Kumar